This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:DAC 输出阻抗

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977520/pcm1690-dac-output-impedance

器件型号:PCM1690

大家好、

您能否为我们提供 DAC 输出阻抗最小/典型/最大规格(如果可用)。 需要计算增益。

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    我没有关于 PCM1690中集成的电压输出放大器的输出阻抗的任何数据。  我估计典型的电压大约为10Ω μ F。   

    虽然我们没有指定 Zo、但我们确实指定了最小负载阻抗、即5k 15kΩ、具体取决于它是直流还是交流耦合。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否意味着输出阻抗的影响可以忽略、因为最小负载阻抗远高于输出阻抗?

    此致、
    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、高输出负载要求应该最大限度地减少输出阻抗的影响。