This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:谐波噪声

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970896/pcm1840-harmonic-noise

器件型号:PCM1840

您好!

我的客户正在考虑使用 PCM1840和有关谐波噪声的问题。

关于下图9、 仅在通道2上观察到电力线(50Hz)的谐波噪声。

为什么每个通道之间的谐波噪声量不同?

2.该谐波噪声是否由内部 PGA 引起?

3.您是否有数据表明谐波噪声的色散量是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    噪声是一种随机现象、因此您在每个通道上看到的尖峰将会不同、每次测量 FFT 时都会不同、除非器件中存在真正的空闲音调、但这不会被视为噪声。 我认为这实际上不是50Hz 噪声、但在使用50Hz 线路供电的电源进行测试时、可能会有少量噪声通过器件。 不过、如果这是空闲信道提示音、那么即使电平仍然很低、应用程序中也无法听到该音。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、

    感谢您的支持。

    此峰值噪声是否由 PCM1840引起?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我不知道 PCM1840的通道2上有任何空闲提示音。 这可能是所用测试设备产生的一些非常低的线路噪声。

    最棒的

    Zak