This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1772:电源线电容器建议

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978027/pcm1772-power-supply-line-capacitor-recommendation

器件型号:PCM1772

专家您好!

我对 PCM17稳 压器在电源线上的推荐电容有疑问(VCOM、VCC1、VCC2)。
在数据表中、建议在电源线上使用10uF 钽电容器。
然后、我想了解以下几点。

  1. 能否使用10uF MLCC 代替钽电容器?
  2. 当我不使用电容较低的电容器时、是否存在任何问题?(例如、THD+N 可能变得更糟或等)。


我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您可以为此应用使用 MLCC。  当陶瓷电容器的电容值较高时、PDS 被写入、但质量不好。  现在推荐使用它们。

    2. 这些电容器旨在改善器件的 PSRR。  大值会降低发现的任何过滤行为的 FC。  如果您减小该值、则这些截止频率将变得更大。  我想您不会注意到10µF μ F 和100nF 之间的任何可闻差异、但它最终取决于系统的噪声。  

    谢谢、

    Paul