This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:5Hz 输入/输出

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977516/tlv320aic3105-5hz-in-out

器件型号:TLV320AIC3105

大家好、

AIC3105能否接受 ADC 块中的5Hz 输入信号? AIC3105能否在 DAC 块中输出5Hz?

或者、在这种情况下、它是否无法与直流电相区分?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    输入端的交流耦合电容将产生一个高通滤波器、并将阻断5Hz 输入信号。 只要输入正确偏置为1.35V、该器件就可以接受直流信号。

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    输入高通滤波器可以通过寄存器禁用、对吧? 但是、由于直流偏移、不建议这么做?

    此外、TLV320AIC3105能否从内部 DAC 输出5Hz 信号?  

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    建议对直流失调电压使用 HPF、是的、但可以将其断电。 DAC 可以输出5Hz 音调、而不会出现任何问题。  

    此致、

    Aaron Estrada