This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4674A:功耗

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4674A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971588/lm4674a-power-consumption

器件型号:LM4674A

尊敬的先生:

我们将估算电池供电产品的回放时间。

当 VDD = 3.6V 时、8 Ω 扬声器的总功耗(不包括用于产生声音的功耗)通常为4mA。

如果两个扬声器消耗2mA 的电流来产生声音、LM4674A 的总功耗通常为4+2+2 = 8mA。 我是对的吗? 我还需要考虑其他功耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、通常电流消耗应如您所述。 请记住、这些典型电流值是根据数据表中指定的电气特性条件获取的。 不同的条件可能会导致不同的电流值。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.