This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:关于 TLV320AIC3107:录制音频时的音频编解码器噪声问题

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968701/tlv320aic3107-re-tlv320aic3107-audio-codec-noise-issue-while-recording-the-audio

器件型号:TLV320AIC3107

您能不能帮助我们配置寄存器来提供2.048MHz 的 BCLK 以避免麦克风录音过程中的噪音问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jilu、

    您能否提供一些有关您最终尝试使用编解码器实现的目标的更多信息? 您只是在寻找 PLL 设置吗? 您正在尝试实现什么 FS?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    当我们靠近麦克风讲话并进行录音时、我们将获得良好的输出。 但是、当我们录制与麦克风相距50cm 的通话时、我们会在播放录制的音频时听到噪音。 因此、正如您建议的、我们需要将2.048MHz 的 BCLK 作为 PLL 输入时钟频率。 因此、我们需要针对该设置进行寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jilu、

    对于48kHz 的 fs、可以使用以下 PLL 值。  

    P = 1

    R = 1

    J = 48

    D = 0

    器件产品页面上还有一个 PLL 计算器。 您可以在 此处找到它。  

    如果在更远的时候有一些噪声、那么我怀疑增益设置得太低。 在50cm 距离处讲话时、MIC 信号电平是多少?

    此致、

    Aaron Estrada