This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1692:不同负载下的输出振幅

Guru**** 2923950 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976300/opa1692-output-amplitude-with-different-load

器件型号:OPA1692

您好,

根据 图13。 最大输出电压与 OPA 1692频率间的关系、当 频率小于1MHz 且负载为+-5V、2Kohm 时、我们可以得出关于输出幅值大于4Vp 的结论。 因此、如果电源为8V、负载降至1k Ω、输出幅值是否达到4Vrms(5.66Vp)?我们的客户想要选择一个音频放大器、该放大器需要在1k Ω 负载下获得4Vrms 输出。 我认为 OPA1692可以满足他的需求。 你有其他意见吗?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    1. 客户将以何种频率操作器件?
    2. 客户是在反相还是非反相配置下工作?
    3. 电源电压是否为+/-8V?

     

    考虑到提供的信息、我模拟并附加了可用于分析的文件。 我将器件配置为增益为-1、其中输入正弦波的峰值电压为5.656V 振幅。 不过、频率为1kHz、因此我想重复上述问题的答案。 我确实提供了1MHz 瞬态响应图以供比较、您可以看到输出信号确实会降低到4.25V 峰值。  

    峰值输出电流为5.656V/1k Ω= 5.656mA。 这可以在下图中通过1kHz 情况下的 AM1图看到。

    此外、考虑到该电流并查看图46和47分别针对拉电流和灌电流的输出电压与输出电流间的关系图、我们看到工作电流完全处于输出级可接受的驱动强度范围内。

    随着接近电路的闭环带宽、输出可能会下降、具体取决于放大器的增益和工作频率。 在我们使用参考设计(附加)进行的仿真中、您可以看到增益为+/-1时、1MHz 区域周围的增益峰值。 我也将此图放在下面(闭环增益与频率间的关系)。 此信息将帮助我们决定是否会为客户提供所需的行为。

    1kHz 正弦波瞬态响应:

    1MHz 正弦波瞬态响应:

    对于+/-1的增益、出现如下所示的增益峰值:

     e2e.ti.com/.../OPA1692-Sim_5F00_sbomaf2b.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    此外、客户使用的收益是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的回复。 我会再次与客户确认。  

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    图13中显示的全功率带宽曲线、也称为最大输出电压与频率间的关系曲线、显示了器件可在其输出端提供的不同频率下的最大输出电压。 例如、我绘制了一条频率为1MHz 的红色虚线。 您可以看到、输出电压最多可以达到约3.6V 峰值。 对于的两个电源都是如此

    Vs =±15V、Vs =±5V。

    这可以通过将压摆率除以2πf 来计算。

    2πf *输出电压≤S.R

    OPA1692产品数据表中的压摆率为23V/us。 频率示例为

    所以

    此计算与下图匹配。