This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV604:用于自动检测 DRV604负载阻抗的任何解决方案

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971552/drv604-any-solution-to-auto-detect-load-impedance-for-drv604

器件型号:DRV604
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、

 我的客户希望找到一种解决方案、通过首先检测负载阻抗来切换耳机输出和线路输出。 此类应用中是否有任何解决方案/建议? 感谢你的善意帮助。

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    遗憾的是、没有单个 IC 解决方案可以实现这种开关。 我可以推荐 TAS2505以及带有 ADC 的外部检测电路(有关详细信息、请参阅诊断电路2)。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa250b/sloa250b.pdf

    TAS2505能够将输出耳机线路更改为线路驱动器线路。 输出电路可用于在连接负载时检测电压变化(此电路仅在输出静音时工作)。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.