This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:推荐4种同步输出解决方案

Guru**** 2648565 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971259/tlv320aic34-4-simultaneous-ouput-solution-recommend

器件型号:TLV320AIC34
主题中讨论的其他器件: PCM3168A

降级器、

我们的客户正在使用具有4个立体声输入的 TLV320AIC34芯 片、然后他们希望通过时分多路复用同时输出这4个迟滞、但目前 TLV320AIC34不支持4个同步输出、除非它在单通道 I2S 上赢得4个 TLV320AIC34。

所以他们想要找到一个能够解决这个问题的编解码器芯片(同时它需要满足 DAC 功能)、您能推荐合适的器件吗?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock Su、

    AIC34只有4个 ADC。 块 A 和 B 都有2个 ADC。 每个块都具有灵活的输入路由、因此可以将多个输入连接到 ADC、但要获得两个独立的立体声输入、则需要使用双芯片解决方案。 AIC34能够使用 TDM、因此这不是问题。 有一个应用手册介绍了如何在 TDM 中使用多个 AIC33、并且可以对 AIC34执行相同的操作。 您可以在此处找到它。  

    PCM3168A 也可用作选件、但该器件具有6个 ADC 和8个 DAC 以及多条 DIN/DOUT 线路。  

    此致、

    Aaron Estrada