This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789-Q1:PCM1789TPWRQ1的 ESD 额定值

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977637/pcm1789-q1-esd-rating-of-pcm1789tpwrq1

器件型号:PCM1789-Q1

您好!

器件型号:PCM1789TPWRQ1
数据表中没有 ESD 额定值结果。
请告诉我结果。


此致、
Migaki Yamada (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San、您好!

    1. ESD-HBM          :通过+/-3000V
    2. ESD-CDM          :通过+/-1000V
    3. ESD-MM            :是信息。 通过+/-200V

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:
    感谢您的回答。

    此致
    Migaki Yamada (Satori-SPT)