This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:由 PoE+供电的安培数

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971348/tas5782m-number-of-amps-powered-off-poe

器件型号:TAS5782M

你(们)好。

我希望您能帮助我指明正确的方向。  我正在尝试使用802.3at PoE+确定可以为多少个 TAS5782M 芯片(PVDD)供电。

例如、假设我希望实现数据表第12页中描述的输出功率性能。  即、使用测试条件的立体声 BTL 模式:  VPVDD = 15V、SPK_GAIN = 26dB、RSPK = 4 Ω、THD+N = 0.1%、以实现23W 的输出功率(每通道)

您能帮我找出答案吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    根据效率曲线、"VPVDD = 15V、RSPK = 4 Ω、23W*2CH"条件下的效率为~87%(数据表中的图33)、则总输入功率应为46/0.87=~53W。 留出20%的裕度、建议输入功率能力大于65W。

    您还可以通过将设备设置为在这种工作情况下进行双重检查来检查输入功率。

    BTW、通常音频放大器需要大容量输入 PVDD 电容(如220uF)来支持音频峰值、不确定这是否会导致 PoE 应用出现任何问题...

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Sam。  这真的是一个上帝的开始,就像你说的,我会测试一些!  )

    谢谢、

    标记