This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:1SPW 模式下的空闲电流

Guru**** 2573805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975388/tpa3138d2-idle-current-in-1spw-mode

器件型号:TPA3138D2

大家好、

我测试了 TPA3138EVM 的空闲电流、发现它是 0.0435A、这与数据表规格不匹配。 请就此发表评论吗?

此致、

Naizeng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    您是否还使用12V PVDD 测试了器件? 您是否也测试了 BD 空闲电流?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    您是否还使用12V PVDD 测试了器件? 您是否也测试了 BD 空闲电流?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Robert、

    是的。 我使用12V PVDD 测试器件、 在 BD 模式下、空闲电流也为0.0435A。

    您能否在实验室中测试它、以查看该现象是否相同?

    谢谢  

    BR。

    Naizeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    我们将在下周初了解一下。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    您看到的额外电流消耗是输出上缓冲器网络的结果。 尝试移除电阻器 R1、R2、R3、R4、R7、 R8、R10和 R11。 一旦您这么做、您应该会看到接近20mA 的电流。

    此致、

    Robert Clifton