This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1801:音频论坛

Guru**** 2546610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977738/pcm1801-audio-forum

器件型号:PCM1801

我们目前正在生产应用中使用 AKM5357。  大家可能知道、他们发生了火灾。  在重新设计电路板时、我们需要一个类似的器件来替换插座。  它是我们应用中的20个用户、应用的 EAU 为10、000 (即200、000个器件)。  我们以~2.5ksps (低于4ksps 及以上规格)运行该器件。  我们需要与现有系统的其他部件兼容、因此以这种速率运行1801是否存在任何问题。  我们还使用32位/ LRCK 格式的器件、左对齐以为每个输入通道输出16位。

此外、TI 能否支持此卷。  时钟正在给我们计时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我将直接向您发送消息、以讨论可能的选项!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待收到您的消息。  如果您需要在东部时间下午5:45之后拨打电话、我的手机是386-717-2876。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待收到您的消息。  如果您需要在东部时间下午5:45之后拨打电话、我的手机是386-717-2876。  (美国佛罗里达州中部)