This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:单声道 PBTL 模式

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977815/tpa3255evm-mono-pbtl-mode

器件型号:TPA3255EVM

您好、

我对 TPA3255EVM 有一些疑问:

  • 要在单声道 PBTL 模式下运行放大器并向其发送单端信号以输入 A、我是否对 B 通道接地? 还是需要采用差分输入?
  • 数据表中的功率规格峰值功率或 rms  
  • 在 数据表中、它在 PVDD 上需要470uF 电容器、但 EVM 使用4700uF、建议使用什么?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daviel:

    要回答您的问题:  

    1. 信号需要是差分信号。  
    2. 数据表中的电源规格为 RMS。
    3. 实际上、我们建议每个全桥使用至少1000uF 的电容。 虽然数据表上的图像显示470uF、但 在第10.2.1.2.2节 PVDD 电容器建议 中、我们指定了1000uF。 尽管如此、我们为 PVDD 电源添加了额外的大容量电容、因为1000uF 适用于设计良好的系统电源、有时客户不会使用稳定的电源、因此需要额外的电容。

    此致、  

    Robert Clifton