This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:节能模式问题

Guru**** 2585825 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970509/tas2505-question-for-power-saving-mode

器件型号:TAS2505

大家好、团队、

您能为我的客户提供支持吗?

问题①
TAS2505采用为 AVDD 和 DVDD 供电的双电压轨设计。 有两种节能模式:待机模式和关断模式。

  • 待机模式是否更适合尽快启动?
  • 在这种情况下、SLAU472 2.8.1.2.1声明为了使其它块断电、SPK VDD 和1.8V 电压(AVDD 和 DVDD)应该保持开启状态。 您能否告诉我如何关闭其他模块的电源(无论是在某个位置是寄存器控制还是应该断开 IO VDD 的电源)?
  • 此外、数据表显示"器件对回放请求的响应非常快"、但您能告诉我需要多长时间才能启动吗?

问题②
SPKP 端子/SPKM 端子和扬声器直接连接。 如果未输出声音、您可以听到低音量的" SIR "声音。
此外、当您断开 SPK VDD 电源时、您将听到"推"声。 他们 认为这是由于 SPKP 端子/SPKM 端子的方波恒定输出大约为300kHz。

  • 是否可以通过寄存器控制来停止此操作?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sakai-San、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    问题1)

    • 待机模式是否更适合尽快启动?
      • 没错。 待机模式对音频输入的响应时间更短。
    • 在这种情况下、SLAU472 2.8.1.2.1声明为了使其它块断电、SPK VDD 和1.8V 电压(AVDD 和 DVDD)应该保持开启状态。 您能否告诉我如何关闭其他模块的电源(无论是在某个位置是寄存器控制还是应该断开 IO VDD 的电源)?
      • 其他模块指的是 D 类驱动器(第1页/寄存器45)和 DAC 模块(第0页/寄存器63)。 在待机模式下、所有电源均已启用、因此不得断开 IOVDD。
    • 此外、数据表显示"器件对回放请求的响应非常快"、但您能告诉我需要多长时间才能启动吗?
      • 由于 DAC 块和 D 类驱动器是唯一需要启用才能退出待机模式的块、因此该器件仅需初始化8个 BCLK 脉冲。

    问题2)

    • 是否可以通过寄存器控制来停止此操作?
      • 如果未输入有效数据、客户可以尝试使用自动静音控制(第0页/寄存器64页)。 这将使 DAC 块静音。 如果 D 类驱动器开关活动导致此噪声、客户可以尝试通过第1页/寄存器46将 D 类驱动器静音、或通过第1页/寄存器45将 D 类驱动器断电。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的支持。

    您能否回答有关待机模式的其他问题?

    客户希望了解两者之间的区别以及如何正确使用它们。

    ①https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/574033

    ②https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/940862

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sakai-San、

    这些帖子是指待机模式。 总之、待机模式是指禁用所有内部模块以节省大部分功耗。 如两篇文章中所述、有许多可禁用的选项可用于启用待机模式:DAC 块、D 类驱动器、PLL (用于生成采样频率)、主基准等

    与关断模式的区别在于、关断模式需要禁用内部 LDO 和一些外部电源以节省更多功耗。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis - San、

    感谢你的答复。

    您是否意味着从两个帖子中获得的效果不会有所不同、尽管启用方式不同?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sakai-San、

    很抱歉,我想澄清一下启用待机模式的正确方法。

    要进入此模式、所有电源必须保持启用和稳定、包括内部 LDO (如果正在使用)。

    下面列出了必须禁用的块:

    - DAC 通道(第0页/寄存器63 /位 D7)。
    -主参考(第1页/寄存器1 /位 D4)。
    -耳机输出和模拟输入(第1页/寄存器9 /位 D5、D1、D0)。
    -扬声器 D 类驱动器(第1页/寄存器45 /位 D1)。

    此配置允许将器件置于低功耗状态。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.