This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:来自 PPC3 GUI 的 TAS5782MEVM 静音通道

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977729/tas5782mevm-tas5782mevm-mute-channels-from-ppc3-gui

器件型号:TAS5782MEVM

Hallo

我们在这里设置了一个具有低音扬声器和高音扬声器通道的扬声器。 为了使用 PPC3 GUI 进行调优、我们需要选择单独对高音扬声器和低音扬声器通道进行静音和取消静音。 但迄今为止、我还没有找到使用 PPC3 GUI 实现该目的的方法。 是否有可能这样做?

是否有有关可编程动态均衡器的文档?  

智能放大器具有智能低音功能是否也有一些文档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuk、

    关于第一个问题、我建议查看寄存器3。 这将单独控制左通道和右通道多路复用器。 请参阅下表:  

    对于最后两个问题、我们提供了一份文档、可帮助您更好地了解流程。 它称为 TAS5782M 处理流程。 这是一份非常有用的技术文档、应涵盖该器件中的动态控制和智能放大器特性。 请告诉我这是否有帮助、或者您是否仍需要澄清!  

    此致、

    Robert Clifton