This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:TAS5624电源输出

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977556/tas5624a-tas5624-power-output

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5624

大家好、请参阅数据表内的 THD 与功率输出间的关系图。 对于4欧姆负载、TAS5624在10% THD 时能够实现180W 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mototw、

    在数据表中指定的条件下、PVDD = 36V、相同的 LC 滤波器等、是的、对于4 Ω 负载、TAS5624应能够在10% THD 下实现约180W 的功率。 您只需确保设计的输出走线能够处理这些高电流峰值、稳定的 PVDD 走线以最大程度地减少任何压降、以及正确选择能够处理峰值电流、同时具有低 DCR 的输出电感器。

    此致、

    Robert Clifton