This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:同相配置

Guru**** 2512085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977227/tpa6111a2-non-inverting-configuration

器件型号:TPA6111A2

您好!

我有一个具有高源阻抗的单声道至立体声放大器应用。 采用反相配置的 TPA6111A2对电源的负载过大、因此我想知道是否可以通过将旁路引脚用作输入(当然是交流耦合)来将其配置为非反相操作。 我是否有任何理由不应该这样做? 我不需要增益< 1、我可以确保 Ci << Cbyp、以便它不会影响启动。

下面的粗略原理图:

谢谢!

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavin、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    可以再次共享原理图文件吗? 似乎无法在这个 e2e 线程中完全上传。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavin、

    遗憾的是、我们不建议对旁路引脚使用此类引脚。 这种连接可能会影响 miail 生成电路、而 TPA6111A2可能会导致错误行为。 因此、我们建议将此旁路引脚与电容器连接到 GND、如数据表的典型电路所示。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您可能预计会出现什么类型的问题? 这看起来是相当标准的单电源同相运算放大器配置。 是否有更复杂的事情发生?

    谢谢、
    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gavin、

    我们已经看到过由于旁路引脚误用而修改输出共模电平的情况、从而导致低增益削波问题。 我们建议遵循典型电路建议、以避免这种冲突。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.