This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TAS2505:关于应用参考指南》(文献编号:SLAU472)中的软步进算法

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971059/tas2505-about-the-soft-stepping-algorithm-in-the-application-reference-guide-slau472

器件型号:TAS2505

您好!

对2.4.2.2的 DAC 数字音量控制中的软步进算法进行了说明。

输入采样采用什么时钟? (是 DAC_CLK 还是 DAC_FS 还是其他内容?)

从2.4.2.2 DAC 数字音量控制中摘录

增益通过软步进算法实现、

它仅将每个输入样本的实际音量改变0.125dB、

直至达到所需的音量。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于软步进算法的时钟为 DAC_FS 时钟。 软步进步骤将根据 PAGE 0 /寄存器63 /位 D1-D0的配置工作。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.