This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:电路板图案的长度和宽度

Guru**** 2542220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977500/tpa2038d1-length-and-width-of-board-pattern

器件型号:TPA2038D1

大家好、团队、

我的客户对 TPA2038D1的电路板图案有疑问。

关于放大器(TPA2038D1)的输入(IN +/ IN-)和输出(VO +/ VO-)、是否有关于布线应持续多长时间的任何调节?

此外、图形宽度应为多少 mm?

我在数据表中找不到任何描述、如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***-San、

    对于电路板图案的长度和宽度没有限制。 但是、我建议将 PCB 布线阻抗作为 IN+/IN-和 Vo+/Vo-电路的一部分。 较长和较宽的 PCB 图形可能会导致更高的阻抗。 因此、我建议将其作为 TPA2038D1组件的一部分进行计算。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。 我明白没有限制。

    此外、感谢您提供有关阻抗计算的注意事项。 我 还想向我们的客户反馈这些信息。

    此致、

    梁太郎福井