This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753-Q1:MC 时钟范围?

Guru**** 2813005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971050/pcm1753-q1-mc-clock-range

器件型号:PCM1753-Q1

我想知道 MC 引脚的时钟范围。

我回答了10kHz ~ 1MHz 的其他线程、正确吗?

它是10MHz 至1MHz、但它不是拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GoenHee、

    SPI 时钟的最大速度为10MHz。  没有最小速率。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你