This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:有关时钟暂停的问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970965/pcm5102a-question-regarding-clock-halt

器件型号:PCM5102A

专家您好!

我想知道 PCM5102A 在 I2S 时钟暂停时的详细行为。

首先、他们想知道 PCM5102A 完成输出斜升所需的时间。
我们计划在 I2S 信号开始供电后4ms 通过 XSMT 引脚取消静音。
我认为需要4ms + 104个样本才能完成斜升并输出预期的信号。
这种理解是否正确?

第二、我想了解第一个问题的情况下的噼啪噪声问题。
我检查了 E2E 上的几个主题、其中解释了通过释放模拟静音有可能导致杂音。
然后、我想知道、在第一个问题的情况下、可能会发生噼啪噪声。
您是否会告诉我在第一次情况下是否有可能发生杂音?

最后、 我想知道 I2S 时钟暂停时的问题。
当 I2S 的 MCLK/BCLK/LRCK 同时停止时是否存在任何问题?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    1.您的理解是正确的。  您可以预期在104个样本中完成斜坡。

    2.当设备进入或退出模拟静音时,会出现噼啪噪声的风险。  当出现以下三种情况之一时、将发生模拟静音:

    a:1024个样本的 DIN 信号为零。  

    b.存在持续同步错误。  如果时钟停止、则会发生这种情况。  器件将首先斜升至完全静音、然后几分钟后器件将进入模拟静音。   

    c.发出 XSMT 将导致输出斜升至完全静音、然后几分钟后、它将进入模拟静音。

    通常、这种噼啪噪声是听不清的、只能在具有较高外部增益的系统中找到。

    谢谢、

    Paul