This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:关闭 PIN36 (SYNC)输出

Guru**** 2522150 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977191/dix4192-q1-turn-off-the-pin36-sync-out

器件型号:DIX4192-Q1
主题中讨论的其他器件:DIX4192

您好 TI

我使用了 TX 的 DIX4192 DIT

DIX4192是否可以关闭 PIN36 (SYNC)输出、或设置为输出"L"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYNC 引脚始终与内部 DIT 同步、无法禁用、但可以保持未连接状态。

    最棒的

    Zak