您好!
很遗憾、我没有得到答案、因此我将再次发布相关主题。
对于4通道求和模式、TLV320ADC6140数据表的第35页中提到了这一点。 那么、您能不能就以下问题发表意见?
问题1.
如果设置为4通道求和模式、SNR 和 DR 将提高约6dB。 此外、如果启用 DRE 模式、是否可以达到129dB 的 SNR 和 DR?
问题2.
如果设置4通道求和模式、在 TDM 模式下可连接多少个 TLV320ADC6140?
根据以下应用手册、我是否理解可以连接的器件数量取决于通道数量、采样率、字长和位时钟频率?
此外、如果每个器件仅使用输出通道1、ASI_OUT_CH1_EN 寄存器中的 ASI_OUT_CH1_EN 是否应设置为"1"?
具有共享 TDM 和 I2C 总线的多个 TLV320ADCx140器件
https://www.ti.com/lit/an/sbaa383b/sbaa383b.pdf?ts=1608688217945
此致、
加藤