This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825MRHBR

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976292/tas5825m-tas5825mrhbr

器件型号:TAS5825M

大家好、团队成员

TAS5825M 的用户指南中未全面描述 ROM 模式1、我的客户想知道 DSP_PGM_MODE 寄存器中"ROM 模式1"的默认值是否支持192kHz 采样率?您能告诉详细的处理流程 有关此模式吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    ROM 模式1是内部管理流程。 有关  此流程的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../slaa786a.pdf。 内务处理流程支持192kHz。

    此致、

    Luis