This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:TPA3255放大器的多器件配置

Guru**** 2519160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971038/tpa3255-q1-multi-device-configuration-for-tpa3255-amplifiers

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3255

您好!

为了实现一个(比如说4欧姆)扬声器的更高功率、我们能否根据 TI 应用手册《 TPA3255放大器的多器件配置》使用多个 TPA3255放大器。

在我看来、多设备配置适用于单独的扬声器。  

此致、

梅赫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    不可以、您不能使用多个 TPA3255放大器为单个扬声器供电。 这可能会对器件造成永久损坏、因为无法保证电流将与多个器件平等共享。

    我还想指出、即使您希望单个扬声器具有更大的功率、使用4欧姆示例并使 PVDD = 51V、您也会受到电压限制而不是电流限制!

    此致、

    Robert Clifton