This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:LRCK 和 BCK 之间的关系

Guru**** 2636155 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977320/pcm5100a-relation-between-lrck-and-bck

器件型号:PCM5100A

您好!

我的客户希望在以下条件下使用 PCM5100A。

SCK = 12.288MHz (256LRCK)
bkd = 6.144MHz (128LRCK)
LRCK=48kHz
数据 I2S 24位

 BCK = 128LRCK 时是否存在问题?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    由于您使用的是标准 I2S、因此这种情况应该很好。  只要数据相对于 LRCK 边沿正确对齐、我就看不到这方面的任何问题

    谢谢、

    Paul