This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:输入共模直流满量程范围

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970720/tlv320adc3140-input-common-mode-dc-full-scale-range

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

我将与相关主题发布相同的问题。

 在直流耦合输入模式下、输入共模直流满量程范围是多少?

它是否取决于 VREF 设置?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    应将输入共模设置为适应预期的输入信号摆幅、以便最大信号电平+共模偏置不超过 ADC 输入范围。 该器件本身将内部将输入偏置为~1.48V、从而在 VREF = 2.75V 时支持2Vrms 差分输入。 不过、如果 VREF 设置发生更改、输入共模偏置会发生变化。 作为参考、将 VREF 更改为2.5V 会将输入 bas 降至~1.35V。 由于输入 PGA 不能一直摆动到 GND,因此输入偏置的电压略高于1/2*VREF 以允许一定的裕度。 我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak