This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:16kHz/24bit 的音频性能

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970843/pcm1808-q1-audio-performance-at-16khz-24bit

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、团队、

我有1个问题。

请告诉我16kHz/24bit 的 S / N、群延迟和 THD + N。 我想比较48kHz/24bit 的性能。

此致、

Makoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makoto-San、

    这些参数在采样率范围内不是完全表征、但根据典型的实验室测量结果、与数据表中指定的48kHz 情况相比、您可以预期 SNR 和 THD+N 会降低约3.5dB。

    使用的抽取滤波器是相同的、因此组延迟仍然是17.4/fs、或16kHz 时为1.08ms。

    最棒的

    Zak