This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976974/drv2700evm-drv2700evm

器件型号:DRV2700EVM

各位专家、您好!

我正在寻找一款出色的压电式驱动器板、并找到了两个 TI 板(DRV2700EVM 和 DRV2700EVM-HV500)。 我在论坛上搜索以获取我的问题的答案、但没有找到任何有用的答案。 我想通过运行 Linux OS 的计算机控制压电式驱动器板输出(0至150V)。 两个电路板是否都支持 Linux (运行 Python 代码)的控制、而不会出现任何固件或驱动程序问题?  


谢谢你

Mumtaz Ali

研究人员

格拉斯哥大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mumtaz、

    感谢您指出这两个板。 它们实际上是我们最好的两个压电式驱动器板。

    遗憾的是、我们的压电式驱动器板均未设计为在 Linux 环境中工作。 它们仅受 Windows 最新版本的支持。

    很抱歉造成不便。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mumtaz、

    如果您对此有其他意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    在我们的应用中、我们希望使用 Python 脚本(在 Raspberry PI 的 Linux OS 上运行)通过 USB 或任何其他标准接口控制压电式驱动器板。 我们不需要用于 Linux 的 GUI (类似于 TI 为两个压电板提供的 Windows)。 在 Linux 中、只需使用几行 Python 脚本即可更改压电板的输出电压吗?  

    我在这里找到了一些指示器、用于将命令从 Linux 发送到 MSP430、但需要一些确认来购买 TI 压电板  
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/704995?MSP430F5510-Linux-USB-driver-for-msp430f5510  

    谢谢你

    Mumtaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mumtaz、

    如果您正在寻找在 Linux 环境中使用 MSP430的信息、我建议您咨询 E2E 上的此 MSP 处理器。 遗憾的是、我们的 EVM 团队中没有 Linux 支持。 但是、如果您询问有关此 MSP 器件的问题、E2E 将向您介绍合适的团队、他们可以为您提供必要的信息、以指导您在 Linux 环境中对 MSP430进行编程(如果他们支持 Linux)。

    此致、
    路易斯·费尔南多·罗德里格斯·S.