This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:功耗低于 TPA3156D2

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3156D2, TPA3244, TPA3245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976807/tpa3156d2-lower-power-consumption-device-than-tpa3156d2

器件型号:TPA3156D2
主题中讨论的其他器件: TPA3244TPA3245

专家您好!

我正在寻找比 TPA3156D2更低功耗的器件。
详细的要求规格如下所示。
・输入类型:模拟或 I2S
μ・通道:单通道 BTL 或单通道 PBTL
・PVDD:24V
・Ω 负载:2 Ω 或4 Ω
・μ A 最大输出功率:150W 峰值(无需连续支持150W)

请告诉我是否有更适合此机会的器件。


顺便说一下、我确认了一些音频放大器数据表、包括 TPA3156D2。
然后、某些器件具有每个电源引脚的功耗(PVCC、DVDD、GVDD 等)、但 TPA3156D2数据表仅具有 ICC。
您能告诉我这个 ICC 是包含了所有引脚的电流、还是仅包含 PVCC 电流?
如果仅用于 PVCC 引脚的功耗、您能否提供其他引脚的典型空闲电流?


此致、
Kazuki Kuramochi


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    如果您只需要1个通道、我建议在 PBTL 中使用 TPA3244 (焊盘朝下)或 TPA3245 (焊盘朝上)、以实现最具成本效益的解决方案。 焊盘朝上或焊盘朝下的选择取决于散热要求。 如果您需要较高的平均输出功率、则可以选择安装了散热器的 TPA3245。

    关于您的电流问题、TPA3156仅需要 PVCC 和 AVCC 电源。 GVDD 由内部 LDO 生成、因此没有电流规格。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您的快速回复。

    我想知道功耗低于 TPA3156的器件。 您建议的器件的功耗看起来大于 TPA3156。
    是否有能满足其要求的低功耗器件?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    TPA3156是可支持150W 的最低功耗器件。 客户可以使用低怠速损耗模式来提高效率。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-圣、

    我知道 TPA3156最适合这次机会。


    此致、
    Kazuki Kuramochi