This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:基于 AD 模式或 BD 模式的产品说明书电子音频规范?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977289/tas5624a-data-sheet-electrical-audio-specification-base-on-ad-mode-or-bd-mode

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5624

TAS5624数据表的电子音频规范基于 AD 模式还是 BD 模式? 因为它从未提到过、它基于哪种调制方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它处于 AD 调制模式。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、BD 的规格如何? 参考位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个很旧的项目... 我尝试 了一些搜索 、但仅找到 AD 结果。

    一般来说、BD 调制可提供更低的空闲功耗和更好的噼啪/喀哒声抑制、同时在 THD+N 性能上稍作妥协。 如今、BD 调制更受欢迎。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    感谢您提供信息。

    下面的数据(TAS5624 BTL 配置)都处于 AD 模式、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、  您回答正确。

    谢谢!

    此致、

    Sam