This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:TAS5624#39;s 功率输出

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977293/tas5624a-tas5624-s-power-output

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5624TAS5634TAS5424A

大家好、我注意到 TAS5634内部的描述表明 TAS5624是200W 立体声功率级。

我想确认它是根据数据表150W 还是200W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照 TAS5424A 数据表描述将150W 立体声和300W 单声道。 您还可以参阅第7.9章中的典型特性曲线。

    谢谢!

    此致、

    Sam