This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:使用引脚7作为静音?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969895/lm386-use-pin-7-as-mute

器件型号:LM386

你(们)好

我的客户注意到、在设计中、当引脚3上有+1.8V 的稳定输入时、LM386在输出上有噪声(嘶声)。 客户看到一个网站、说如果他接地引脚7 (旁路引脚)而不是使用10uF 电容器、这将使输出静音并消除噪声。 他计划在引脚7上添加一个多路复用器、连接10uF (正常运行)或在扬声器关闭状态下将其接地。

 

他在网页上看到的另一点是、反相输入的噪声比同相输入低。

 

您能否确认这是否可行并提供任何其他建议?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我们不知道这种配置可以降低噪声。 如果客户希望将此配置用于其应用、我们无法保证它能够正常工作、因为我们的数据表建议使用接地电容器。

    我们可以建议确保所有电源完全稳定、并且去耦电容器尽可能靠近电源引脚放置。

    此外、客户是否在电路板上具有共享相同电源和接地路径的其他元件? 如果他移除了这些组件、是否仍然存在嘶嘶声? 我提出这一问题是为了验证根本原因是什么。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    由于不活动、我要关闭这个 e2e 线程。 但是、您可以随时发布有关此案例的任何其他问题或评论。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.