This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:硬件检查失败:采样率不正确、无法录制音频、无法播放音频

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976803/tas5825mevm-hardware-check-failure-incorrect-sampling-rate-unable-to-record-audio-unable-to-playback-audio

器件型号:TAS5825MEVM

我最近下载了 PPC3和 TAS5825M 开发软件、用于扬声器开发。

按照硬件检查序列中的说明、我会继续反复出现相同的故障。

采样率不正确、无法录制音频、无法播放音频。

我已在 Win 10控制面板中执行所有步骤、尝试解决这些问题、但未成功。

我已截取了控制面板中的信息以及 PPC3中的诊断信息的屏幕截图。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否在 Windows 中转到设备管理器并卸载 USB-AudioEVM 驱动程序。 然后重新连接 EVM USB 连接、驱动程序应重新安装。 执行此过程后、如果您在硬件检查中发现同样的问题、请告诉我。

    此致、

    Luis