This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:Linux 驱动程序

Guru**** 1128400 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975361/tas5720a-q1-linux-driver

器件型号:TAS5720A-Q1

我们是否可以支持-Q1版本的 Linux 驱动程序?

标准版本的驱动程序是否适用,在什么条件/更改下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    TAS5720A-Q1没有 Linux 驱动程序。 该器件可通过 I2C 进行配置、配置器件只需几个寄存器(在数据表中列出)。 您可以使用适用于 Linux 的 I2C R/W 工具来配置放大器、也可以使用 PurePath 控制台软件来生成脚本来配置您的系统。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何预测或计划在不久的将来支持相关的 Linux 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    对于此器件、没有开发 Linux 驱动程序的计划。

    此致、

    Luis