This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:在2通道模式下使用

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970582/pcm4104-use-at-2ch-mode

器件型号:PCM4104

您好!

我们的客户计划将 PCM4104用作双通道 DAC、例如仅使用单通道和双通道 DAC。

在本例中、我们如何连接其余的3通道和4通道基准引脚 Vref3+、Vref3-、Vref4+、Vref4-?

其中一个想法是将这些引脚保持断开状态。 但我们担心 DAC 段在 DAC 输出级之前仍在运行,因此该连接可能会在内部产生一些奇怪的泄漏电流 DAC。

另一个想法是将其保持与 Vcc 和 GND 的连接、但在没有双通道 DAC 块的情况下、它将消耗电流。

你有什么建议?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    我建议您将未使用的 VREF 引脚与 VCC/GND 的连接方式与所使用的通道类似。  然后、您可以使用寄存器6中的 PDN12/PDN34位禁用未使用的通道对。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san、

    非常感谢您的及时帮助。

    此致、

    Mochizuki