This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:支持 TDM16?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977093/tlv320adc5140-supports-tdm16

器件型号:TLV320ADC5140

大家好、

你好。

我们的客户想知道 TLV320ADC5140是否支持输出中的 TDM16?

他将连接3个或4个 TLV32ADC5140、每个都具有所有输入、然后将每个音频信号输出到同一通道。 为此、他需要知道它是否支持 TDM16 (同一总线上的16个音频通道)。

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    数据表所示、ASI_CHX 在 TDM 总线上最多支持64个插槽/通道。 请注意、支持的最大 BCLK 为25MHz、器件的最大数量取决于使用的通道数、采样率和将位时钟(BCLK)保持在25MHz 以下的字长。

    25MHz ≥ 位时钟 ≥ (#通道/器件)×(#器件)×(采样率)×(字长)

    例如、对于四个器  件、每个器件具有四个通道、采样率为48KHz、字长为32位、BCLK≥4×4×48 000×32 = 24.576MHz。

    有关共享 TDM 总线的更多信息、请参阅 《具有共享 TDM 和 I2C 总线的多个 TLV320ADCx140器件应用报告》。

    此致、
    佩德罗