This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:TLV320ADC3100

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970262/tlv320adc3100-tlv320adc3100

器件型号:TLV320ADC3100
主题中讨论的其他器件: PCM1862

您好、先生、

我已检查 ADC3100 d/s 外观只能设置为2种差分模式(IN2L 和 IN3L、IN2R 和 IN3R)或4种单端(IN2L、IN2R、IN3L、IN3Rsingle 端)。

如果可能、将 R 和 L 设置为1个差分+ 1线对单端?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    TLV320ADC3100确实支持多达4个输入、但它只是一个立体声 ADC、因此仅同时支持2个通道。 在进入其中一个 ADC 之前、可以将输入相加。

    可以同时将1组输入配置为差分输入、将1组输入配置为单端输入。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    当您说可以同时将1组输入配置为差分输入、将1组输入配置为单端输入时、您能否建议如何配置寄存器以及如何将 AUX 输入信号和卡拉 OK 单路连接到 ADC?

    因为我想当它配置为1个用于卡拉 OK MIC 的差动(IN2L、IN3L)时、我们只能使用 IN2R 或 IN3R 用于 AUX-IN。

    但 AUX-IN 必须支持立体声输入。 因此、它可能不符合我们的要求。

    在客户需要的情形下、请检查 TLV320ADC3100是否可以实现该功能?

    1.当我们使用卡拉 OK MIC 时,我们不想听到 AUX 输入音频。

    2.当我们使用 AUX 输入音频时,我们不想听到卡拉 OK MIC 输入。

     辅助输入必须支持立体声。

     卡拉 OK MIC 需要配置为差动输入以避免不间断插头噪声。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    正确、由于差分输入需要左通道或右通道的两个输入引脚、并且左 ADC 无法接受右输入、因此只有在外部多路复用其中一个引脚时、才能执行1个差分输入和单声道辅助输入。

    我们还有其他器件、如 PCM1862、可以毫无问题地实现这一目标。

    最棒的

    Zak