This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:从机模式:有关时钟时序的查询

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976832/pcm1808-slave-mode-inquiries-about-clock-timing

器件型号:PCM1808

您好!

PCM1808从模式被置位和使用、并且运行正常。

如果测量 t (SCKI)、则得到326ns、如下所示。 t (BCKH) t (SCKI) X 1.5吗?

t (SCKI) 波形:326ns

t (BCKH)파형:104ns

请检查。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您的 BCK 频率不应高于 SCKI 频率、如果您测量的 BCKH 为104ns、情况就会如此。

    最棒的

    Zak