This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:检测左侧 LOP 和左侧 LOM 的音频电压?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, LM2903B, LMV7271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970652/tlv320aic3104-detecting-audio-voltage-at-left-lop-and-left-lom

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: LM2903BLMV7271

您好!

我使用 TLV320AIC3104并从 LEFT_LOP 和 LEFT_LOM 获取输出、用于线路级音频、该音频将连接到 RCA 插孔。 我想检测音频在这条线路上实际播放的时间。 当在 LEFT_LOP 上播放音频时、我确实会看到1.8V 峰峰值。 如何获取该电压并将其转换为3.3V 电压?

我曾阅读过此文档:  

但它需要 MIC 信号。 如果没有 MIC、如何实现这一点?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samer、

    为什么需要3.3V 电平? LMV7271是一款1.8V 轨比较 器、因此如果您需要3.3V 电压、则可以使用 LM2903B。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的快速回复。 当音频通过左侧 LOM 播放时、我只是希望驱动 LED。 您会建议哪种最佳方法来实现该目的?

    谢谢、

    Samer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samer、

    我认为最好的方法是使用我上面提到的比较器来检测输出何时超过特定电平。 当为 true 时、比较器输出将等于 VCC 或3.3V。 可以在输出端添加电阻器和二极管。  

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    谢谢!