This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:扬声器与运行 Linux &放大器的 i.MX6连接;驱动程序支持[TLV320DAC31XX]

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976866/tlv320dac3100-loudspeaker-connection-with-i-mx6-running-linux-driver-support-tlv320dac31xx

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3120

您好!

我正在寻找将扬声器(单声道)连接到运行嵌入式 Linux 的 i.MX6处理器的 IC。 我已经找到了您的 TLV320DAC31xx 器件、我对此器件有一些与硬件和软件相关的问题。

1) 1)     TLV320DAC3100包括立体声 DAC、TLV320DAC3120包括单声道 DAC。 TLV320DAC3100和 TLV320DAC3120之间的主要区别是什么? 我们计划使用单声道扬声器。 为了实现这一目标、这些器件是否可互换?

2) 2) TLV320DAC3100     和 TLV320DAC3120是否有任何 Linux 驱动程序支持?

3) 3)     适用于 tlv320aic31xx 器件的 Linux 驱动程序是否也与 TLV320DAC31XX 兼容?

4)     i.MX6处理器将通过 I2S 接口进行连接、并传输音频信号。 我不会使用麦克风和模拟输入。 这种未使用的输入是否会有任何不利影响。 如何终止这些输入? (浮动,接地?)

5) 5)     我不需要耳机输出。 如何终止这些输出?

6) 6)     是否需要任何外部滤波器?

7) 7)     是否有散热器要求?

8) 8)     是否存在任何与 EMI 相关的设计注意事项?

如果您建议使用任何 IC 将单个扬声器连接到运行 Linux 的 i.MX 6处理器(TLV320DAC31XX 除外),我会很高兴。

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ssrkvk、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品! 请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1) 1)      TLV320DAC3100 包括立体声 DAC、 TLV320DAC3120 包括单声道 DAC。  TLV320DAC3100 和 TLV320DAC3120之间的主要区别是什么? 我们计划使用单声道扬声器。 为了实现这一目标、这些器件是否可互换?

    就 D 类驱动器功能而言、两种器件都具有相同的 D 类架构。 因此、它们可与单声道扬声器驱动器配合使用、该驱动器能够在4欧姆负载下处理高达2.5W 的功率。 不同之处在于数字内核。 TLV320DAC3100支持两个 DAC 模块。 TLV320DAC3120仅支持一个 DAC 块、但它还支持嵌入式 miniDSP、用户可对其进行编程以开发自己的滤波器。 您实际上可以申请我们的 PurePath Studio 工具来配置 miniDSP。

    2) 2) TLV320DAC3100       和 TLV320DAC3120是否有任何 Linux 驱动程序支持

    我们支持这些 Linux 驱动程序的资源有限、但我们可以提供一些支持。 它不会是即时支持、但我们可以提供支持。

    3) 3)     适用于 tlv320aic31xx 器件的 Linux 驱动程序是否也与 TLV320DAC31XX 兼容?

    是的、是的。 实际上、TLV320AIC31xx 系列与我们的 TLV320DAC31xx 器件具有相同的数字架构。 DAC 侧的寄存器映射和一些特性基本相同。

    4)     i.MX6处理器将通过 I2S 接口进行连接、并传输音频信号。 我不会使用麦克风和模拟输入。 这种未使用的输入是否会有任何不利影响。 如何终止这些输入? (浮动,接地?)

    当不使用模拟输入时、它们应与 GND 进行交流耦合。 如果不使用它们、则不会产生不利影响。

    5) 5)     我不需要耳机输出。 如何终止这些输出?

    不使用耳机输出时、应将其悬空。

    6) 6)     是否需要任何外部滤波器?

    这并非强制性要求、但如果需要降低外部器件的 EMI 噪声、则可以添加 LC 滤波器。 您可以查看此文档以了解详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    7) 7)     是否有散热器要求?

    在遵循布局建议的同时、这就足够了。 通常、我们还建议在散热焊盘上添加一些过孔、以便在散热焊盘和另一个接地层的帮助下散热温度。

    8) 8)     是否存在任何与 EMI 相关的设计注意事项?

    见第6点的答复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.