This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PurePath Studio GDE - TDM 模式下的 I2S 6通道输入

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976591/tlv320aic3254-purepath-studio-gde---i2s-6-channel-input-in-tdm-mode

器件型号:TLV320AIC3254

数字音频数据串行接口上主机处理器与 TLV320AIC3254之间的音频数据流、
或音频总线。 这种非常灵活的总线包括左对齐或右对齐数据选项、支持 I2S 或 PCM 协议、
可编程数据长度选项、用于多通道运行的 TDM 模式、非常灵活的主/从
每个总线时钟线的可配置性、以及与系统内多个器件进行通信的能力
直接连接。

你(们)好

我尝试使用3254 GDE 为6通道 TDM 配置 I2S 输入。

如何在 GUI 中继续? I2S 输入图标仅在2个通道上为最大值。

我使用的是5.95版本1 14746

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    两个是 I2S 输入可在 AIC3254上接收的最大通道数。 即使总线中有两个以上的通道、器件也只能接收两个通道。 偏移参数决定了器件要接收的通道的时隙。

    在此用例中、我推荐使用 AIC3262器件。 AIC3262支持主 ASI 上多达8个输入通道。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    设法使用 AIC3262和3个 I2S 对。