This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:采用内部 LDO 的电源时序?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970660/tas2505-q1-power-sequence-with-internal-ldo

器件型号:TAS2505-Q1
您好!
关于 TAS2505-Q1功耗的另一篇 E2E 文章、我目前选择利用内部 LDO 为 AVDD 和 DVDD 供电。 在这种情况下(应用参考 SLAU472的第3.1.2段)所需的排序是 SPKVDD -> IOVDD -> AVDD / DVDD。 但是、我们不会将其视为在内部 LDO 之后生成 IOVDD、因此我们具有 SPKVDD -> AVDD / DVDD -> IOVDD。 在第2.4.10段中、5V LDO (始终由 SLAU472提供)中、其内容为:"默认情况下、LDO 会因低睡眠模式电流而断电、并且可以启用将 LDO_SEL 引脚驱动至 SPKVDD (扬声器电源)的功能。" 因此、在通过外部电路将 LDO_SEL 引脚连接到 SPKVDD 来提供 IOVDD 之后是否可以启用内部 LDO?
谢谢、
Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    TAS2505-Q1内部 LDO 有一些限制、它对电源序列非常敏感。 因此、我们建议遵循参考指南中提到的电源序列。

    此外、当使用 LDO 为 AVDD 和 DVDD 供电时、存在一些电流限制、可能会导致 LDO 问题。 如果可能、我建议使用外部电源为 DVDD 加电。 这种做法将允许达到最大输出功率。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.