This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:询问 PCM5122设计问题

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970401/pcm5122-asking-for-the-pcm5122-design-question

器件型号:PCM5122

您好、先生、

 

我的客户自2018年以来已在日本客户和 MP 许多项目中使用 DIN PCM5122。

客户设计的 Vref 模式下的 PCM5133。 但是、客户使用10k Ω 电阻器将引脚10 VCOM 连接到 GND。

 关于数据表、建议将该引脚10 VCOM 直接连接到 GND。

您是否担心在 Vref 模式下使用10kohm 电阻器将 VCOM 连接到 GND?

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    通过一个10kΩ Ω 电阻器将其连接到 GND 是可以的。  我们通常只想避免允许引脚悬空。  我们还在 EVM 上使用10kΩ ON 接地。

    谢谢、

    Paul