This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:TAS6424M-Q1 VDD 的绝对最大额定值

Guru**** 1111390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976735/tas6424m-q1-absolute-maximum-rating-of-vdd-of-tas6424m-q1

器件型号:TAS6424M-Q1

大家好、

从 TAS6424M-Q1数据表中可以看出、VDD 的绝对最大额定值仅为3.5V、有没有容差? 在我看来、如果建议的最大条件是3.5V、则绝对最大额定值应该更高、对吧?

由于我们的前端降压转换器在电压启动时可能会在 VOUT 上产生3.8V 电压尖峰、因此我担心 TAS6424M-Q1的 VDD 可能会损坏。  

我们能否保证 VDD 能够在50us 内承受3.8V 的尖峰?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    绝对最大额定值是 TI 可以保证的规格。 不支持或保证任何超出此范围的测试条件。  您可以将此电压应用于某些器件、而从大规模生产的角度来看、您和您的客户不会接受故障风险。

    迪伦