请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424M-Q1 大家好、
从 TAS6424M-Q1数据表中可以看出、VDD 的绝对最大额定值仅为3.5V、有没有容差? 在我看来、如果建议的最大条件是3.5V、则绝对最大额定值应该更高、对吧?
由于我们的前端降压转换器在电压启动时可能会在 VOUT 上产生3.8V 电压尖峰、因此我担心 TAS6424M-Q1的 VDD 可能会损坏。
我们能否保证 VDD 能够在50us 内承受3.8V 的尖峰?
此致、
罗伊