This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100扬声器/麦克风

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975535/tlv320aic3100-tlv320aic3100-speaker-microphone

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、

首先、我添加了一些问题、因此对该帖子进行了编辑。

第二,我知道其中一些问题是显而易见的,所以请相信我:)

因此、在使用 TLV320AIC3100进行设计时、我需要一些帮助、尤其是在扬声器和麦克风部分。

1-扬声器:

我们将使用一个最大为8欧姆和1.5W 的扬声器 根据我的理解、TLV320AIC3100能够做到这一点。

我们将为 SPKVDD 提供5V 电压。  

我的问题是:器件将由电池供电、我们希望在不使用扬声器驱动程序节能时能够禁用扬声器驱动程序。

page1/寄存器32/位 D7的作用是什么? 为驱动器加电和断电将允许我们这样做、对吧?

2-麦克风:

我们将仅在 MIC1LP 和 MIC1LN 线路上使用一个麦克风、因此使用模拟麦克风、但不使用耳机线路。

我的问题是:

-由于我们不使用耳机,我们是否可以使 HPVDD 和 HPVSS 保持浮动(不使用电源)?

-是否必须以任何方式使用 MICBIAS 和 VOL/MICDET? 看起来它们仅用于 HP 线路

谢谢!  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、您好!

    不用担心这些问题、我随时为您提供帮助!

    对于扬声器驱动器的电源开/关、是的、这是要使用的正确寄存器、并且将为驱动器加电/断电。 请注意、如果断电、驱动器应在第1页 R42上静音、以帮助防止任何弹出。

    我不确定是否将 HPVDD 和 HPVSS 悬空。 这些应该只适用于耳机输出、但我不确定这是否会影响器件的运行。 为了位于安全侧、我仍将 HPVDD 连接到电源、将 HPVSS 连接到 GND 以确保正常运行。  

    不需要使用 MICBIAS 和 VOL/MICDET、可保持悬空。 VOL/MICDET 用作外部音量控制或检测耳机/麦克风连接。 如果需要、MICBIAS 可用作外部麦克风的偏置电源。  

    如果您仍有任何疑问、请随时咨询!

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢你的帮助。

    这实际上回答了我的问题,但我明天会在这里发布编解码器原理图,以便进行回顾,只是为了采取额外的预防措施:)然后我们将关闭该主题。

    再次感谢您!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、您好!

    当然可以。 我将会期待原理图的出现!

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    下面是原理图:

    PS:去耦电容器不在图像中,但它们存在:)

    感谢你的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariem、您好!

    原理图上的一些注释:

    -未使用的输入 MIC1RP 应使用0.47uF 电容器与 GND 进行交流耦合。  

    -确保电源去耦电容器在布局过程中尽可能靠近器件引脚放置。  

    -我们建议在 MCLK、BCLK、WCLK、DIN 和 DOUT 上添加一些小的串联电阻(22-33欧姆)、以帮助实现振铃和过冲。  

     

    其他一切看起来都很好!

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    好的、明白了。

    感谢你的帮助!

    此致、