大家好、
首先、我添加了一些问题、因此对该帖子进行了编辑。
第二,我知道其中一些问题是显而易见的,所以请相信我:)
因此、在使用 TLV320AIC3100进行设计时、我需要一些帮助、尤其是在扬声器和麦克风部分。
1-扬声器:
我们将使用一个最大为8欧姆和1.5W 的扬声器 根据我的理解、TLV320AIC3100能够做到这一点。
我们将为 SPKVDD 提供5V 电压。
我的问题是:器件将由电池供电、我们希望在不使用扬声器驱动程序节能时能够禁用扬声器驱动程序。
page1/寄存器32/位 D7的作用是什么? 为驱动器加电和断电将允许我们这样做、对吧?
2-麦克风:
我们将仅在 MIC1LP 和 MIC1LN 线路上使用一个麦克风、因此使用模拟麦克风、但不使用耳机线路。
我的问题是:
-由于我们不使用耳机,我们是否可以使 HPVDD 和 HPVSS 保持浮动(不使用电源)?
-是否必须以任何方式使用 MICBIAS 和 VOL/MICDET? 看起来它们仅用于 HP 线路
谢谢!
此致、