This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2564:有关 Linux 驱动程序的问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968407/tas2564-question-regarding-linux-driver

器件型号:TAS2564
主题中讨论的其他器件:TAS2562

你(们)好  

我们已将 Linux 驱动程序下的内容移植到我们的系统中。 现在尝试查找要进行调试的节点,我们可以使用任何建议的节点进行调试?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您还能帮助解决这个问题吗?  我们收到了编译错误消息,如下所示,如何解决?  

    DSP/smart_amp.h:5:10:致命错误:DSP/apr_audio-v2.h:无此类文件或目录

     #include

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我们的团队仍在研究此主题。 他们会尽快作出回应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PTYsai

    该驱动程序编译在哪个平台和操作系统中?

    如果平台不是 QCOM、您是否会这么好并删除此头文件?

    DSP/Apr_audio-v2.h:是 QCOM 头文件。